Brunnenbau vom Fachmann
Wie gehe ich vor?
Auswahl professioneller Brunnenbau
Kostenkalkulation
Genehmigungen
Fotostory: Ein Brunnen wird gebaut

Qualität und Langlebigkeit

Ein fachgerecht installierter Brunnen sichert jahrelang kostengünstige Wasserversorgung und die Unabhängigkeit Ihres Gartens von Regenfällen. Ihr Brunnenbau - Fachbetrieb besitzt die für einen sicheren, ungestörten Betrieb notwendige Erfahrung. Er kennt die Voraussetzungen vor Ort, er weiß in welcher Tiefe Wasser in ausreichender Menge und Qualität zu finden ist, er dimensioniert Pumpe und Rohrleitungen und sorgt durch einen fachgerechten Ausbau dafür, dass der Brunnen auch nach vielen Betriebsjahren nicht versiegt.

Vor der ersten Beratung vor Ort, über die Installation und Inbetriebnahme bis zur regelmäßigen Wartung gewährleistet Ihr Brunnenbauer eine fachgerechte Ausführung. Selbstverständlich berät er auch in allen erforderlichen Formalitäten zur Anmeldung und Genehmigung Ihres Brunnens.

Auf der rechten Seite haben wir eine Auflistung von Brunnenbau-Unternehmen für Sie hinterlegt, die Ihnen Ihre konkrete Anfrage gerne beantworten werden.

Natürlich helfen auch wir Ihnen gerne weiter, bitte nutzen Sie dafür folgendes Formular .

Für das weitere Vorgehen haben wir einige wichtige Fragen an den Brunnenbauer zusammengestellt.

Handelt es sich um einen eingetragenen Handwerksbetrieb?
Die Bohrungen sollten nur von qualifizierten Brunnenbauerfirmen (Meister/ nach DVGW W 120 zertifiziert) durchgeführt werden. Ein qualitativ gut ausgeführter Brunnen ist kein „Loch in der Erde“, sondern ein Bauwerk.

Darf auf meinem Grundstück ein Brunnen gebohrt werden?
Hilft Ihnen der Brunnenbauer bei den Formularen?
Es gibt unterschiedliche Vorschriften je nach Bundesland oder Kommune. In der Regel sind Brunnen im „1. Grundwasserleiter“ anzeigepflichtig. Inwieweit  das Wasserhaushaltsgesetz, die untere Wasserbehörde oder das Bergamt (bei Tiefen > 100 m) berücksichtigt werden müssen, darüber erteilt Ihnen der Brunnenbauer Auskunft.

Kann auf meinem Grundstück ein Brunnen gebohrt werden?
Gerade ein regional tätiger Brunnenbauer wird wissen, wie es um Möglichkeiten für einen Brunnen auf Ihrem Grundstück steht. Ob, und in welcher Tiefe Wasser zu erwarten ist und mit welchem Aufwand zu rechnen ist.

Wie ist die Zugänglichkeit auf das Grundstück?
Selbst, wenn Sie keine große Zufahrt haben, kann modernes Bohrgerät aufgestellt werden. Viele Geräte sind so klein, dass sie durch Türen/Gartentore passen.
Dies hängt vom verwendeten Bohrgerät und dem vorgesehenen Bohrverfahren ab. Klären Sie im Vorfeld einer Anfrage, welche Zugänge (Maße) vorliegen. Sinnvoll ist aber in jedem Fall ein vor Ort Termin mit dem Brunnenbauer.

Ist mit Flurschäden zu rechnen?
Moderne Bohrgeräte „zerpflügen“ ihr Grundstück nicht. Lassen Sie sich vom Brunnenbauer beraten.

Welches Ausbaumaterial wird im Brunnen verwendet?
Achten Sie darauf, dass nur normgerechtes Ausbaumaterial verwendet wird und keine einfachen KG-Rohre oder dergleichen. Für Brunnen gibt es spezielle Vollwand- und Filterrohre, die nicht nur für Trinkwasser geeignet sind, sondern auch den anliegenden Drücken im Erdreich standhalten. Erkennbar sind diese PVC-Rohre bspw. an ihrer blauen Einfärbung.

Wichtig ist auch, dass geeigneter Filterkies eingesetzt wird. Dieser wird um das Filterrohr eingebracht und verhindert bspw. das Eindringen von Sand in den Brunnen.

Welche Pumpe benötige ich?
Über die Auswahl der richtigen Pumpe (Menge und Druck) berät Sie ihr Brunnenbauer. Sie müssen sich über die geplante Anwendung im Klaren sein. Benötigen Sie das Wasser für die Hausversorgung, den Garten, oder Beides?

Die Hausart (Anzahl Geschosse), die Personenanzahl und die Grundstücksgröße sind erste Anhaltspunkte. Steht dann der Wasserspiegel fest, wird mit weiteren Parametern wie z.B. (gleichzeitigen) Verbrauchern die geeignete Pumpe ausgewählt.

Welche Pumpe setzt der Brunnenbauer ein?
Wird zum Abschluss der Brunnenbauarbeiten, beim Klarspülen des Brunnens, eine andere Unterwasserpumpe als die Verbleibende eingesetzt? Beim Klarspülen werden die Rückstände aus dem Brunnen entfernt und die Pumpe entsprechend beansprucht.

Achten Sie darauf, dass eine qualitativ hochwertige Unterwasserpumpe für Ihre Wasserversorgung eingesetzt wird. Billig ist nicht preiswert und kann auf lange Sicht teuer werden.



eigener-brunnen.de

Brunnenbauer finden
Wir haben für Sie eine Liste von Brunnenbau-Betrieben zusammengestellt, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten. Finden Sie hieraus einen Brunnenbauer in Ihrer Nähe.
Liste der Brunnenbauer
Ein Service von www.grundfos.de