Weiterführende Links
Wissenswertes

Kommunikationsplattform rund um das Thema Wasser
http://www.waterclick.de

Quiz rund um das Thema Wasser – sehr lehrreich!
http://www.visumsurf.ch/wasser2003/

Wissenwertes zum Thema Wasser:
http://www.wasser-wissen.de

Internationales

Weltwassertag

Der 22. März eines jeden Jahres wurde im Dezember 1992 in einer Resolution von den Vereinten Nationen zum "Tag des Wassers" erklärt. Wasser ist das wichtigste  Nahrungsmittel und in vielen Teilen unserer Welt ist Trinkwasser knapp.

So verfügen in den Entwicklungsländern 1.200.000.000 (1,2 Milliarden) Menschen über keinen Zugang zu sauberem Wasser. Sinn dieses Tages ist es, sich mit der Bedeutung des Wassers auseinanderzusetzen, und es nicht als selbstverständlich anzusehen.

Für das Jahr 2006 steht der Tag des Wassers unter dem Motto "Wasser und Kultur".

Alle Organisationen, die wasserwirtschaftliche Aufgaben erfüllen oder zum Schutz der Gewässer beitragen können, sind aufgefordert, die Öffentlichkeit auf den besonderen Wert sauberen Trinkwassers aufmerksam zu  machen.

In der Tagespresse finden Sie zeitnah zum Weltwassertag sicherlich Hinweise auf regionale Aktionen. Naturschutzzentren oder Umweltorganisationen, Schulen etc. bieten Aktionen an.

Internationale Dekade 2005 - 2015: Wasser - Quelle des  Lebens
bild
Die Vereinten Nationen haben das Jahrzehnt 2005 bis 2015 zur internationalen Weltwasserdekade erklärt.

 

Weitergehende Informationen zum Weltwassertag finden Sie mit diesen Links

Website der Vereinten Nationen zur Weltwasserdekade (in englisch)

Website der Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V. zur Weltwasserdekade (in deutsch)

Website der UNESCO (in englisch)

Website des BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

Website der FAZ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

 

 



Aquarius Wassermuseum

Freizeittipps

Besuchen Sie das Aquarius Wassermuseum im über 100 Jahre alten denkmalgeschützten Wasserspeicher in Mülheim an der Ruhr.

Auf 14 Ebenen macht die RWW in ihrem Museum das Wissen über Wasser multimedial erfahrbar. Mit einer Chipkarte erschließt sich der Besucher dabei an 17 Stationen seine Informationen selbst.

Zwei Eintrittskarten können Sie gewinnnen, wenn Sie vorab das Online-Quiz richtig beantworten:
http://www.aquarius-wassermuseum.de/

 

Weitere Freizeittipps zum Thema Wasser: http://www.bayern.de/lfw/wassererleben/welcome.htm

 

Literatur

"Brunnenbau und Pumpentechnik"
von Rainer Schmitz

Erfahren Sie in diesem umfangreichen Nachschlagewerk was Sie für den Bau Ihres eigenen Brunnen benötigen. Alle Arbeitsschritte sind leicht verständlich beschrieben und illustriert.

Auf 72 Seiten und über 100 Bildern werden alle Bereiche des Rammbrunnenbau, Pumpentechnik, gesetzliche Vorschriften und der Grundwasseraufbereitung erläutert. Außerdem erhalten Sie Informationen zu neuesten Pumpentechnologien.

Buchbestellung und weitere Informationen rund um Brunnen:
http://www.der-brunnen.de

Kürzlich ist ein lesenswerter Artikel von Herrn Schmitz zum Thema "Wasser aus dem eigenen Brunnen" in der selber machen erschienen.

Diesen können Sie hier nachlesen.

Nachfolgend ein externer Link, der eine gute Übersicht der Online-Angebote von Gartenzeitschriften bietet:

http://www.gartenlinksammlung.de/

 

 

Ein Service von www.grundfos.de