Water utility solutions

El río Senne: de una cloaca a un río vivo

Bruselas, Belgica

Hasta poco el río Senne, un pequeño río subterráneo que atraviesa Bruselas, era conocido como la cloaca natural de Bruselas. Durante el siglo 11, todo tipo de actividades comerciales en relación con el agua, tenerías, fábricas cerveza, de papel, se instalaron en Brucsella ("Un lugar en la marisma"). Se beneficiaron de las aguas del río Senne, pero desafortunamente echaron también sus efluentes en el mismo río.

La situación se alivió un poco cuando empezaron las obras civiles del centro de la ciudad en Febrero de 1867. Se cubro el río, que era realmente una cloaca a cielo abierto, para deshacerse de un olor pestífero y dar a la ciudad un aspecto más agradable. Naturalmente no se podía esperar que esta solución respondiese a los estándares modernos de hoy. La gestión de aguas residuales era muy anticuada y para respetar las directivas Europeas, se volvió necesario encontrar una solución para Bruselas, que, con 1 millón de habitantes y 340.000 trabajadores fronterizos, era una de las últimas capitales Europeas en no disponer de unas instalaciones satisfactorias de purificación de aguas.

La situación

Bruselas: instalación de un sistema propio de tratamiento de aguas residuales. En el verano del 2000, Brusela Sur, una planta de tratamiento de aguas diseñada para manejar 400.000 PE entro en funcionamiento. Recolecta las aguas residuales de los municipios sur de Bruselas. Más adelante, una segunda planta de tratamiento se construyó en el norte de Bruselas. Conocida como Brusela Norte, esta amplia planta trata los efluentes de la ciudad y de los municipios norte. Construida donde el río subterráneo Senne sale a la superficie, la planta de tratamiento Brusela Norte ha sido diseñada para manejar 1.100.000 PE y entró en funcionamiento en otoño del 2006. El diseño y la construcción han sido realizados por AQUIRIS, grupo de compañías lideradas por Veolia Water, conocida por su liderazgo mundial en los sistemas de gestión integral de agua. Las obras iniciales de construcción empezaron en 2000, e incluyen amplios túneles y una estructura moderna de techo de vidrio. rey clarification tanks – they are quite impressive!

La solución Grundfos

Un proyecto de tal amplitud impone requisitos de calidad estrictos con todos los proveedores. Se eligió a Grundfos para suministrar equipos vitales de tratamiento de agua por su experiencia, su alto nivel de competencia y sus extensos conocimientos técnicos. La flexibilidad del equipo técnico Grundfos y la gama de productos fueron también ventajas determinantes a la hora de elegir.

Se pidió a Grundfos el suministro total de 12 bombas de aguas residuales de servicio pesado de 200 kW, 36 agitadores (7.5 kW) y 48 aceleradores de corriente (6 kW). Se suministro el material en el año 2005. "Nos agrade contribuir al proyecto Bruselas Norte con nuestros productos y conocimientos técnicos" dijo Leo Andersen, Product Business Manager para aguas residuales en Grundfos. "Nuestro compromiso refleja la confianza de los contratistas en los productos Grundfos. Demuestra también la capacidad de Grundfos de suministrar una gama completa de productos de aguas residuales, desde las bombas pequeñas a las más grandes, pozos, agitadores, sistemas de control y de ajuste, y mucho más. Esperamos ver la planta en funcionamiento y estar involucrado en más proyectos similares."

Se eligió también a Grundfos para suministrar la tecnología de bombeo para suministro de agua y calefacción de la planta Bruselas Norte. Incluye tres grandes sistemas de aumento de presión con todos los equipos de control y accesorios para suministro de agua y todas las bombas necesarias para una calefacción y refrigeración eficientes. Para estas últimas aplicaciones se seleccionaron bombas en línea TPD y TPE.

El resultado

Con esta tecnología, Bruselas ya no está por detrás de los estándares Europeos. La planta de tratamiento de aguas residuales de Bruselas Norte responde a las normativas medioambientales más estrictas, y al final el río Senne sí que ha vuelto a la vida.