Water utility solutions

Optimización constante de funcionamiento en la captación de agua bruta

Las compañías públicas suministradoras de agua potable buscan continuamente optimizar la captación de agua y reducir las inspecciones de los campos de pozos. Cuando la Central de Abastecimiento de Agua I/S Ikast decidió construir la nueva Central Bogild y establecer un nuevo campo de pozos, la compañía instaló el sistema de control más moderno disponible.

La situación

Para conseguir la máxima rentabilidad la compañía pública danesa de abastecimiento de agua I/S Ikast tuvo que optimizar el proceso de captación del agua y reducir los costes de las inspecciones de los campos de pozos.

Con la nueva Central Bogild y el nuevo campo de pozos la compañía aprovechó para optimizar esas dos operaciones.

La solución Grundfos

Los requisitos de la Central de Abastecimiento de Agua Ikast eran máxima fiabilidad y el mínimo de inspecciones. La compañía también solicitó información detallada de la captación de agua. La principal contratista, HOH Water Technology A/S, decidió que se instalaran bombas SP de Grundfos, junto con las unidades de control CU 3 de Grundfos equipadas con el sensor y los módulos de extensión SM 100. Estas unidades de alto rendimiento están instaladas en los cinco campos de pozos actualmente en funcionamiento, y están conectadas directamente al PLC de la central de abastecimiento de agua a través del protocolo de comunicación GENIbus de Grundfos para un perfecto control remoto. Además, es posible recoger todos los datos de funcionamiento utilizando la unidad de control remoto R 100 de Grundfos.

El resultado

La combinación formada por las bombas SP de Grundfos, las unidades de control de bombas CU 3 de Grundfos y la tecnología necesaria para conectarlas permiten que la Central Ikast controle de forma óptima las nuevas perforaciones sin necesidad de costosas inspecciones in situ.

La compañía ya puede controlar el estado de todo el sistema y de cada uno de los pozos, así como supervisar la eficacia de todos los mecanismos en las operaciones de bombeo. Los ingenieros pueden identificar con facilidad cualquier irregularidad y cualquier cambio significativo de datos, de este modo tienen en sus manos la información más completa para optimizar todas las operaciones de la nueva Central Bogild.