Water utility solutions

Grundfos aporta diseños innovadores a una nueva planta de tratamiento en Madrid

Madrid, España

La capital española es el centro económico, financiero, administrativo y de servicios del país. Gracias a la combinación de modernas infraestructuras, su patrimonio cultural y artístico, y el legado de siglos de fascinante historia, Madrid es realmente una de las capitales más importantes del mundo occidental. Las grandes ciudades, sin embargo, necesitan tratar grandes cantidades de aguas residuales y es por ello que Grundfos fue elegido como proveedor de bombas para la construcción de Arroyo Culebro 1, la planta de tratamiento de aguas residuales más reciente de Madrid.

La situación

Se concedió a Grundfos el contrato principal para el suministro de bombas y agitadores para una nueva planta de tratamiento de aguas residuales situada en la zona sur del área metropolitana de Madrid. La nueva planta, llamada Arroyo Culebro 1, recibe la mayor parte de las aguas residuales generadas en los pueblos de Parla y Fuenlabrada, al sur de Madrid, y recolecta a su vez las aguas residuales de la cuenca media-alta de los barrios al sur del área metropolitana.

Arroyo Culebro 1 consta de dos colectores y una planta de tratamiento de aguas residuales con una capacidad de procesado de 129.000 m3 diarios. Las aguas residuales, que llegan a la planta provienen de dos colectores de gravedad – uno desde Parla (D = 2.500 mm) y otro desde Fuenlabrada (D = 3.000 mm). La planta de tratamiento de aguas residuales tiene dos líneas principales: La línea de agua, donde se procesan las aguas residuales (desarenado, desengrasado y tratamiento biológico), y la línea de fangos, donde se procesa el fango a través de un proceso convencional de espesado y digestión anaerobia previo a su deshidratación mediante un sistema de deshidratación de fangos centrífugo.

La construcción de Arroyo Culebro 1 fue autorizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo – una organización dependiente del Ministerio Español de Medio Ambiente. El contratista principal, responsable de la instalación del equipamiento mecánico dentro de la planta, es una empresa conjunta formada por dos de los contratistas más importantes de España: Cadagua (parte del grupo constructor Ferrovial) y SPA (parte del grupo constructor FCC). Está prevista también una segunda planta, Arroyo Culebro 2, como parte del plan general de aguas residuales de la ciudad. En ésta, las aguas residuales se recogerán de la cuenca baja de aguas residuales de la misma zona.

La solución Grundfos

El cliente solicitaba que hubiese un único proveedor de bombas y agitadores para la planta de tratamiento. Grundfos presentó la mejor solución y ganó el pedido de bombas y de agitadores directos o con engranajes.

Grundfos pudo promocionar el diseño del propulsor SuperVortex como una solución altamente eficaz y libre de obstrucciones. Las bombas SuperVortex fueron instaladas en las siguientes aplicaciones: aplicaciones de bombeo de arena y espuma, bombeo de drenaje de tanques, y aplicaciones de bombeo de fango y sobrenadante.

Grundfos propuso además un diseño innovador de impulsor de canal capaz de permitir un paso amplio, continuo y libre de sólidos por las bombas hidráulicas, lo que minimiza sustancialmente el riesgo de bloqueo de las bombas. El diseño de Grundfos para las bombas de canal incorpora las ventajas del diseño patentado SmartTrim, que permite el ajuste continuo del espacio libre entre el impulsor y la voluta. Las bombas de canal fueron instaladas en las siguientes aplicaciones: bombeo de exceso de fango y aplicaciones principales de sobrenadantes y deshidratación.

La instalación en columna de bombas de canal e impulsor sumergibles simplifica los requerimientos de la instalación y de la obra civil dentro de la configuración de bombeo de retorno de fangos. Se utilizaron bombas con instalación en tubo axial para el bombeo de retorno de fangos dentro del reactor biológico.

El resultado

Las bombas y agitadores Grundfos han mostrado el comportamiento esperado, proporcionando un servicio fiable con bajos costes de ciclo vital. Tras el éxito con Arroyo Culebro 1, la ciudad de Madrid espera seguir colaborando con Grundfos durante la construcción de Arroyo Culebro 2