Fonctionnement en continu Optimisation du captage de l’eau non traitée
Ikast, Danemark
Les compagnies des eaux sont constamment à la recherche de solutions innovantes pour optimiser le captage de l’eau et réduire les contrôles sur les champs de captage.
Lorsque la station de pompage I/S Ikast décida de construire la nouvelle station Bogild et de créer un nouveau champ de captage, la compagnie a installé l’équipement de contrôle et de surveillance le plus moderne qui soit.
La situation
Pour assurer une rentabilité maximale, la compagnie de distribution d’eau danoise I/S Ikast Waterworks devait à la fois optimiser ses process de captage d’eau, et maîtriser les coûts de surveillance de ses champs de captage.
L’installation simultanée de la nouvelle station de pompage Bogild et d’un nouveau champ de captage, a permis à la compagnie d’optimiser ces deux opérations.
La solution Grundfos
Les besoins de la station de pompage d’Ikast s’articulaient autour d’une fiabilité maximum et d’une surveillance minimum. La compagnie souhaitait également mieux se documenter sur le captage de l’eau. L’entrepreneur principal, HOH Water Technology A/S a décidé de l’installation de pompes SP Grundfos avec des systèmes de commande CU 3 équipés d’un capteur avec modules d’extension SM100. On retrouve ces unités très performantes sur les 5 champs de captage en fonctionnement actuellement, elles sont reliées directement à l’automate programmable sur site via le protocole de communication GENIbus de Grundfos pour une surveillance à distance sans faille. De plus, l’unité de contrôle à distance R100 de Grundfos collecte toutes les données opérationnelles.
Le résultat
L’association des pompes SP Grundfos et des systèmes de commande CU 3 et de la technologie qui les relie offre à la station de pompage Ikast une surveillance optimale de ses nouveaux forages, en se passant de contrôles coûteux sur le site.
La compagnie peut désormais contrôler aussi bien l’état de la totalité du système que celui de chaque puits, et peut veiller au rendement de chaque unité des systèmes de pompage. Les ingénieurs peuvent facilement identifier la moindre irrégularité et les tendances significatives des données. Ils ont donc la meilleure information pour optimiser tous les aspects du fonctionnement de la nouvelle station de pompage Bogild.