La Senne: da fogna a cielo aperto a fiume pieno di vita
Bruxelles, Belgio
Fino a non molto tempo fa, la Senne, un piccolo fiume coperto che attraversa Bruxelles, aveva la poco invidiabile prerogativa di essere noto come la fogna naturale di Bruxelles. Nel corso dell’XI secolo, molte attività legate all’acqua – come concerie, fabbriche di birra e cartiere – si stabilirono a Brucsella ("Un luogo nella palude"). Qui, potevano usufruire dell’acqua del fiume Senne, ma malauguratamente scaricavano nel fiume i propri effluenti.
La situazione migliorò un po’ quando nel febbraio 1867 nel centro della città furono avviati dei lavori civili, tra cui la copertura del fiume, che era in effetti una fogna a cielo aperto, al fine di liberarsi dall’odore sgradevole e conferire alla città un aspetto più piacevole. Naturalmente non ci si poteva aspettare che questa soluzione rispettasse gli standard attuali. La gestione delle acque reflue a Bruxelles diventava sempre più obsoleta e, poiché le condizioni non rispettavano le direttive europee, si è reso infine necessario trovare una nuova soluzione. Bruxelles, infatti, con il suo milione di abitanti e i 340.00 pendolari, era una delle ultime capitali europee a non essere dotata di impianti adeguati per la purificazione dell’acqua.
La situazione
Bruxelles si sta dotando di impianti di trattamento acque reflue idonei. Nell’estate del 2000 è stato messo in funzione l’impianto di trattamento acque Bruxelles Sud, destinato a trattare 400.000 PE. Raccoglie le acque reflue generate nei comuni dell’area meridionale di Bruxelles. Un secondo impianto è stato poi costruito nella zona nord di Bruxelles. Questo grande impianto, noto come Bruxelles-Nord, tratta gli effluenti del centro e dei comuni settentrionali. Costruito nel punto in cui il fiume Senne torna in superficie, l’impianto di trattamento Bruxelles-Nord, entrato in funzione nell’autunno del 2006, è progettato per trattare 1.100.000 PE. Progettazione e costruzione sono state affidate ad AQUIRIS, un gruppo di aziende guidate da Veolia Water, nota come leader globale nel settore dei servizi idrici e degli impianti di trattamento. I lavori di costruzione, iniziati nel 2002, si sono conclusi secondo il programma. Per ulteriori dettagli sui lavori di costruzione, comprendenti lo scavo di gallerie e la costruzione di una moderna struttura con tetto in vetro, visitate il sito web del progetto. Osservate i serbatoi di chiarificazione a due piani – sono davvero imponenti!
La soluzione Grundfos
Un progetto di questa ampiezza impone a tutti i fornitori requisiti qualitativi rigorosi. Grundfos è stata scelta grazie alla sua esperienza, all’elevato livello di competenza e alla vasta conoscenza tecnica. La flessibilità del team tecnico di Grundfos e l’ampia gamma di prodotti sono stati altri importanti fattori che hanno contribuito alla scelta. Grundfos è stata incaricata di fornire in totale 12 pompe per acque reflue per servizio pesante da 200 kW, 36 mixers (7,5 kW) e 48 flowmakers (6 kW). La fornitura è avvenuta nel corso del 2005. "Siamo molto lieti di aver contribuito con i nostri prodotti e la nostra esperienza al progetto Bruxelles-Nord", aveva affermato all’epoca dei lavori Leo Andersen, Product Business Manager per le acque reflue di Grundfos. "La nostra partecipazione dimostra la fiducia degli appaltatori nei prodotti Grundfos. Dimostra anche che Grundfos è in grado di fornire una gamma completa di prodotti per le acque reflue – pompe di tutte le dimensioni, da quelle piccole a quelle giganti, pozzetti, mixer, sistemi di controllo e regolazione e molto altro. Non vediamo l’ora di vedere l’impianto di Bruxelles in funzione e speriamo di partecipare a molti altri progetti analoghi ." Grundfos è stata scelta anche per fornire soluzioni di pompaggio per l’approvvigionamento idrico e per il riscaldamento dell’impianto Bruxelles Nord; questo comprende tre grandi sistemi di aumento pressione dotati di regolatori e accessori per l’approvvigionamento idrico e le pompe TPD e TPE monostadio, in linea, necessarie per un riscaldamento e raffreddamento efficienti.
Il risultato
L’impianto per le acque reflue di Bruxelles Nord ora soddisfa le più severe norme ambientali e nel fiume Senne c’è di nuovo vita.