Water utility solutions

Grundfos contribuisce alla fornitura di sistemi di pompaggio per il secondo impianto di trattamento acque reflue più grande al mondo

Shanghai, China

Con i suoi oltre 12 milioni di abitanti, Shanghai è la più grande città della Cina. La storia documentata di questa antichissima città risale a oltre 2.150 anni fa. Oggi è uno straordinario mix di vecchio e nuovo – risciò e piccoli negozi con insegne elaborate si alternano a grandi alberghi e ristoranti cosmopoliti. Shanghai è anche il principale centro industriale e commerciale della Cina ed è nota per la ricerca di prodotti di alta qualità. Non sorprende quindi che per l’immenso impianto di trattamento acque reflue Shanghai Zhuyan I siano state scelte pompe Grundfos.

La situazione

Una città delle dimensioni di Shanghai richiede metodi efficienti per la gestione delle acque reflue. In passato, la maggior parte dei liquami della città veniva scaricata in mare. Qualche anno fa, le autorità municipali di Shanghai hanno varato un piano BOT (BOT = Build, Operate, and Transfer) ventennale, il cui obiettivo principale era di costruire un grande impianto di trattamento acque reflue, un progetto in due fasi. La prima fase è stata completata nell’aprile 2004. Il nuovo impianto di trattamento delle acque reflue Shanghai Zhuyan I è destinato a servire metà del centro di Shanghai. L’impianto soddisfa le necessità di 8 milioni di persone e tratta ogni giorno 1,7 milioni di tonnellate di acque reflue. Le dimensioni del progetto sono impressionanti, l’impianto, infatti, è il secondo nel mondo!

La soluzione Grundfos

È stato deciso che il nuovo impianto avesse serbatoi di aerazione per il trattamento primario. Sulla base dei piani preparati da esperti locali – North China Municipal Design & Research Institute e Shanghai Urban Construction & Research Institute – il cliente cercava una soluzione di aerazione ottimale. Tra il cliente e Grundfos si sono stabiliti eccellenti rapporti ed è stata trovata la miglior soluzione possibile. Nell’agosto 2003, Grundfos ha fornito 12 pompe per i fanghi in eccesso (14 kW) e 16 pompe di ricircolo (45 kW) per gestire l’intero processo di aerazione. Le pompe erano progettate per installazione orizzontale in camera asciutta; infatti, la presenza di valvole alle due estremità facilita l’ispezione e la manutenzione. Le pompe si adattano perfettamente ai quadri di controllo realizzati localmente, assicurando facilità di controllo e regolazione. Per garantire una sicurezza ancora maggiore, dei sensori a ultrasuoni controllano il livello di sedimentazione dei fanghi e il livello dell’acqua in aspirazione. Il cliente ha scelto Grundfos perché le pompe offrivano diversi vantaggi: il livello di acqua in aspirazione era molto basso, come richiesto dal cliente, e lo spazio occupato, grazie al loro design compatto, era minimo. Inoltre, fatto molto importante, l’esclusivo sistema SmartTrim della girante consentiva di mantenere prestazioni ottimali senza dover smontare la pompa per regolare la girante. Questo riduce al minimo i tempi di fermo e rende semplici e veloci gli interventi di manutenzione.

Il risultato

Le pompe installate consentono all’impianto di Shanghai Zhuyan I di trattare grandi quantità di acque reflue che altrimenti si sarebbero riversate direttamente in mare. Grundfos è fiera di aver preso parte a questo progetto che migliora il confort della popolazione di Shanghai e protegge l’ambiente a vantaggio di tutti.