Optimierung der Rohwassergewinnung
Ikast, Dänemark
Wasserversorgungsunternehmen sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die Wassergewinnung zu optimieren und den Aufwand für die Überwachung der Brunnenfelder zu reduzieren.
Als sich die Wasserwerke I/S Ikast zum Bau des neuen Wasserwerks Bogild und zur Erschließung eines neuen Brunnenfeldes entschlossen, ließ das Unternehmen auch gleich die modernste Überwachungs- und Regelungsausrüstung installieren.
Die Ausgangslage
Um eine maximale Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, musste das dänische Wasserversorgungsunternehmen I/S Ikast Wasserwerke seinen Wassergewinnungsprozess optimieren und die Kosten für die Feldüberwachung seiner Brunnen auf niedrigem Niveau halten. Durch die zeitgleiche Errichtung des neuen Wasserwerks Bogild und des neuen Brunnenfelds bot sich dem Unternehmen die Möglichkeit, beide Betriebsvorgänge zu optimieren.
Die Lösung von Grundfos
Die Ikast Wasserwerke forderten maximale Zuverlässigkeit bei minimalem Inspektionsaufwand. Das Unternehmen wollte zudem detailliertere Informationen über den Wassergewinnungsprozess selbst erhalten. Der Hauptauftragnehmer, die HOH Water Technology A/S, entschied sich für die Installation von Grundfos SP-Pumpen in Verbindung mit Grundfos CU3 Pumpensteuerungen, die mit dem Sensor-Erweiterungsmodul SM 100 ausgestattet sind. Diese hocheffizienten Steuergeräte wurden für alle fünf Brunnenfelder installiert und laufen rund um die Uhr. Sie sind zur störungsfreien Fernüberwachung direkt mit der übergeordneten Steuerung des Wasserwerks verbunden. Der Datenaustausch erfolgt über das Grundfos Genibus Übertragungsprotokoll. Zusätzlich können alle Betriebsdaten über die Grundfos-Fernbedienung R100 erfasst werden.
Das Ergebnis
Die Kombination aus Grundfos SP-Pumpen und Grundfos CU3-Pumpensteuerungen in Verbindung mit der zugehörigen Übertragungstechnologie gibt den Ikast-Wasserwerken nun die Möglichkeit, seine neuen Brunnen ohne kostspielige Vor-Ort-Inspektionen optimal zu überwachen.
Das Unternehmen ist nun in der Lage, den Zustand der gesamten Anlage wie auch einzelner Brunnen zu überwachen und dabei die Effizienz aller für den Pumpenbetrieb erforderlichen Komponenten zu bestimmen. Die Ingenieure können Unregelmäßigkeiten und wichtige Trends einfach aus den Daten ablesen. So haben sie alle erforderlichen Informationen zur Hand, um sämtliche Betriebsparameter im neuen Wasserwerk Bogild optimieren zu können.